This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:需要 SDK 来支持1Mbps UART

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, BQ79600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1173561/usb2any-need-sdk-to-support-1mbps-uart

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件: BQ79600-Q1

尊敬的团队:

是否可以发布新版本的 USB2ANY 以支持1Mbps UART 通信?

连接 BQ79600-Q1会很有用。

非常感谢!

此致、

功率放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PA、

    这是不可行的。 BQ79600-Q1工具采用 GUI Composer 框架编写、该框架放弃了大多数 USB2ANY 软件堆栈、并使用其自己的内置库和工具直接通过 USB 进行传输。 USB2ANY Explorer 工具需要重新编译和封装、以便与新的 USB2ANY 固件一起分发、其他人负责生成该固件库、可能 是 GUI Composer 团队。  虽然 严格来说、不可能重新编译 USB2ANY Explorer、但由于不清楚 GUI Composer 团队在其定制固件版本中到底发生了什么变化、因此很难保证其功能。 我认为 GUI Composer 团队对维护 USB2ANY Explorer 工具并不感兴趣、因为他们的整个软件栈主要基于 javascript、并且完全放弃了旧的 USB2ANY 软件栈。 任何替代解决方案都是不可行的工作量。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    您能否参阅 GUI 用户文档中的第1.1.3节、了解更新 USB2ANY 固件的步骤。

    software-dl.ti.com/.../bq7x61x_GUI_UserGuide_SLUUC36_Sept282020.pdf

    此致、

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此链接对我无效: