This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD209:如何计算补偿电阻器 R2

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1178683/tipd209-how-to-calculate-compensation-resistor-r2

器件型号:TIPD209

在用户指南中、使用以下公式计算补偿电阻器(R2):

R2 =((Vexite, Vcm)/VSB)*α

这将导致基于 K 型热电偶、铂 RTD 的 R2值以及用户指南中定义的 Vexcel 和 Vcm 值:

μV =((Ω–2.6V)/40 μ Ω°C)* 0.00385 μ V/°C = 231 μ A

我认为这是不正确的,因为电路要正常工作,R2需要明显大于 RTD (100 Ω@ 0°C)。 如图4所示的仿真所示、R2被定义为较大的 lager 值18.7K Ω。

请解释计算 R2的值是18KΩ Ω?

任何帮助都非常重要,我正在尝试根据我的需求调整此电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我自己解决了这个问题。

    α Ω、RTD Ω 的单位为°μ V/μ V/°C、但计算补偿电阻器 R2的公式要求 α μ F 的单位为 Ω μ V/ C

    α 我 Ω 的铂 RTD = 0.385 μ V/°Ω C、当我将该值插入计算补偿电阻器 R2的公式时、I 现在得到合理的值23.1k Ω。 此外、当我在不同的冷端温度下对电路进行仿真时、温度补偿会非常出色。

    我认为可以通过指定 TI 测试仿真中使用的热电偶和 RDT 类型来改进用户指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    [引用 userid="546594" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1178683/tipd209-how-to-calculate-compensation-resistor-r2 ]R2 =((Vexite-Vcm)/VSB)*α[/quot]

    既然你们已经知道了,我就不会详细解释了。 封装为仿真 FYI。  

    本应用手册使用基于-50C 和500C 生成的热电压的 J 型 TC、其中回电系数指定为51uV/C 或 Kevin。  α Ω Ω 中缺少系数100、因为 Δ T 为0.00391 μ V/μ V/°C (US)或0.00385 μ V/μ V/Ω Ω°C (Euro)、其-90标准更接近美国标准。  

    R1=R2= 187Ω Ω 也会工作、但电流(~8.x mA)可能会有点高、并可能导致不必要的自发热。 18.7kΩ 或类似的情况会更好。  

    e2e.ti.com/.../INA188-TC-with-Cold-Junction-Comp-12092022.TSC

    是 TC 仿真。 感谢您使用我们的产品。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    R2背后的想法是让电流流经 PT100元件、该元件会在每°C 时产生压降变化、这与热电偶每°C 的输出电压变化相同。

    假设您希望在25°C 下执行冷端补偿  °、J 型热电偶产生52µV μ V/ C 的输出电压变化 PT100元件的电阻变化为每°C 0.388Ohm 因此、52µV μ A / 0.388R = 134µA μ A 的电流必须流经 PT100。

    当 R2和 PT100串联电路上的电压下降5V - 2.6V = 2.4V 时、总电阻必须为2.4V/ 134µA = 17k9。 因此、R2必须为17k8。

    Kai