This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4197:比 OPAx197更快的精密运算放大器

Guru**** 686160 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA828, OPA4228, OPA189
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/738433/opa4197-faster-precision-op-amp-than-the-opax197

器件型号:OPA4197
主题中讨论的其他器件:OPA828OPA4228OPA189

您好!

我所使用的精密运算放大器比 OPAx197更快。

我在:

理想情况下=失调电压< 1mV;30MHz;电源=+-15V 和至少+-12 -四通道封装

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jean、
    OPA828的50MHz GBP 和+/-150uV Vos 将是最快的精密运算放大器、但 OPA189 (14MHz GBP)的最大 Vos 精度为+/-3uV。  无论哪一种封装都不是四通道封装。 对于更高带宽的四通道版本、我们只有 OPA4228的 GBP 为33MHz、最大 Vos 为+/-200uV、但它需要最小增益5才能保持稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marek:
    非常感谢您在这方面的帮助;根据您的建议、我选择了 OPA828;它比我需要的要好!!
    此外、我还发布了一条与 OPA828输入电容相关的新消息;您能为其提供帮助吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    这似乎回答了您的问题。 如果您需要有关此问题的更多帮助、请在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis