主题中讨论的其他器件: TINA-TI
大家好、
我的客户正在设计用于传感器信号的信号调节电路。 他们希望使用 OPA4374放大输入信号、并具有这两个原理图。
请帮您检查这两个电路是否正常工作? 或者、您是否有更好的解决方案适合此应用?
传感器输出:100-250Hz、5mV (正弦波);AD 范围0-3.3V、12位、250kSPS。
顺便说一下、传感器是单电源、因此输出应该只有正电压。
谢谢!
James
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户正在设计用于传感器信号的信号调节电路。 他们希望使用 OPA4374放大输入信号、并具有这两个原理图。
请帮您检查这两个电路是否正常工作? 或者、您是否有更好的解决方案适合此应用?
传感器输出:100-250Hz、5mV (正弦波);AD 范围0-3.3V、12位、250kSPS。
顺便说一下、传感器是单电源、因此输出应该只有正电压。
谢谢!
James
尊敬的 Kai:
感谢详细的解释。 我没有从客户那里得到准确的转角频率、但有用的信号是100-250Hz。 因此、我假设我们可以将转角频率保持在500Hz 或1kHz 左右、而不 会衰减有用的频率信号。
顺便说一下、他们希望设计为一个总增益约为1000的两级放大电路、因此通常有用信号约为1mV。 为了使 ADC 更容易进行采样、调节后的信号最好是电压 幅度。
谢谢。
尊敬的 James:
不知道您的传感器、此电路可能是一个良好的起点:
Kai
尊敬的 James:
在分析两级放大器设计以实现稳定性时、您可以像 Kai 提到的那样单独分析每个放大器。 但是、我不建议使用 Kai 显示的方法、因为 Kai 的方法中不包含放大器的 Aol 和 Zo (这两个都是仿真稳定性所必需的)。
我建议观看 有关 稳定性的 TI 高精度实验室视频、其中介绍了如何在 TINA-TI 中仿真放大器的相位裕度。
谢谢、
Tim Claycomb