This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:AMC1301的噪声

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/759080/amc1301-nois-of-the-amc1301

器件型号:AMC1301

你好。

我将 AMC1301与 ADC ADS8865I 结合使用。 我使用图片上的原理图分析这对噪声。

我得到的结果与数据表中的参数有一些差异、请参阅。

 

在 AMC1301的数据表中、SNR 为71dB、BW 为100kHz。

如果 I RIGHT 根据输出信号的满量程计算出71dB、则为0.3*8.2/10^(71/20)=693uV。 其中输入端的最大电压为0.3、增益为8.2。 对于具有3Vref 的16位 ADC、它将大约为7-8 LSB、但我实际上看到大约40 LSB 噪声 p-p 噪声的 RMS 约为8 LSB。 我在  没有 AMC1301的情况下测试了 ADS8865I、在输入端使用了无源组件、在共模扼流圈上使用了短路、请参阅图片。

我的噪声约为1LSB。 从该示例中、我看到20-40LSB 噪声为 AC1301。

对于干净的实验、我将 AMC1301从电池 LiFePO4供电到两侧、但这并不有帮助、噪声水平相同、大约为40LSB p-p

请告诉我、我需要如何理解71dB? 什么噪声必须达到峰峰值?

此致、

Sergey Gaidashyov。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AMC1301-noise-test.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    输入参考噪声密度如图33所示。 假设平均85nV/SQRT (Hz)得出的输入参考噪声为

    85nV/SQRT (Hz) x SQRT (100kHz)= 27µVRMS μ V

    带宽为100kHz。

    这会导致输出噪声为

    8.2 x 27µVRMS = 220µVRMS Ω

    因为 AMC1301的增益为8.2。

    220µVRMS μ V 噪声转换为

    220µVRMS x 6.6 = 1.5mVpp。

    6.6是高斯噪声的 VRMS 值到 Vpp 值的常见转换因子。

    这对应于基准电压为3V 的16位 ADC 的33LSB 噪声。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai。

    非常感谢您的回答。 我明白了。 我有相同的结果。

    此致、Sergey。