您好!
我们使用 LMH6553来驱动 ISL214S50 ADC 的输入、并对信号进行钳位、以使 ADC 输入不会过驱动:

VCLAMP 由 DAC081C081CIMK 提供、LMH6553 VCLAMP 引脚旁边具有500R 输出和100nF 去耦功能。 Vcm = 0.94V、因此 LMH6553将在0.44V 和1.44V 之间摆动、输入电压为1Vpp。
当 ADA4817输出为1V 时、系统中的调节可提供8V 的读数。
我观察到、随着钳位电平的降低、方波会出现异常恢复。
下图显示了当 VCLAMP 电平从1500mV 降至1100mV 时对875mV (显示屏上=7V)单极5kHz 方波的响应。 高电平位于显示屏的左侧和右侧、中心区域是脉冲的零电平。 这是我所期望的、所以一切都好。
但是、然后我放大零电平、可以看到:
在衰减时间常数约为9us 的情况下、降压至零时会出现"下冲"。 随着 VCLAMP 从1500mV 降至1100mV、下冲更大、当 VCLAMP 为1100mV 时、下冲约为70mV。 显示屏上的70mV 对应于 LMH6553输出上的大约9mV。
我检查了 VCLAMP、它是否稳定、无纹波或瞬态。
那么、LH6553中的钳位是否可以从过载中恢复? 并随着钳位电平接近 VCM 而变得更糟?
数据表规格的过载恢复时间为600ps、因此不确定我在这里看到的情况。 非常感谢您的帮助!
谢谢、Ken