This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV762Q-Q1:保护与漏;铜锡和漏;涂层厚度有关的寿命

Guru**** 1133960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/736292/lmv762q-q1-shelve-life-regarding-cu-sn-coating-thicknes

器件型号:LMV762Q-Q1

团队、

我的客户正在使用 LMV762QMM/NOPB。 他们希望了解"Cu Sn"涂层的厚度、以评估器件的存储期。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间、但我仍在为你搜索涂层厚度。 我很可能会在下周初之前收到这些信息。
    感谢您的耐心等待、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    今天早上获得了信息。
    镀层厚度为8–20微米。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chuck!

    8 - 20微米的范围非常大。
    这种容差是由电镀工艺引起的、还是不同的零件具有不同的镀层厚度?
    这是由该流程引起的零件间差异吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡盘、
    对上述后续问题有任何反馈?

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Franziskus
    我已离线向您发送回复。
    希望我明天能为您提供答案。
    卡盘