This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2170:OPA2170

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/756913/tlv2170-opa2170

器件型号:TLV2170

TLV2170仅在输出端存在对地短路。 我们还需要对正极短路。 我们是否可以像在电容式扬声器上那样放置一些 Rout 电阻器来输出? 电阻器必须有多大?  您是否会向我推荐另一个问题? 另一个 OP?
谢谢
乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Georg、

    它确实是接地短路、但接地没有明确定义。 查看数据表的典型图表、拉电流和灌电流限制是相同的。 在该图中、接地位于中间、而不是 V-引脚电压

    如果短路很常见或很长、则建议使用电阻器。 我建议最小电阻值为1/2 * Vs/14mA。

    在 V-或 V+电压短路期间、电阻器将运算放大器应力减半。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、替代 OP?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Georg、

    此备选运算放大器所需的电源电压范围是多少?

    不带表注的短评"连续"是否也可以接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Georg、

    您是否仍然需要替代运算放大器建议? 如果是、还有哪些其他要求?