This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:大约 INA 181、SOT-23 (DVB)封装尺寸

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/757365/ina181-about-ina-181-a-sot-23-dvb-package-footprint

器件型号:INA181
尊敬的专家:
感谢您每天的特殊支持。
我的客户正在考虑使用此产品。
您是否具有 INA 181A 的 SOT - 23 (DVB)封装尺寸?  
由于数据表中没有对此进行说明、我提出了问题。
最棒的,雷加尔
福泽
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Noriaki、

    感谢您考虑使用德州仪器。 是否确定要 DVB 封装而不是 DBV 封装? 根据 我们的封装参考库、DVB 是12引脚 SOP 封装、而 DBV 是6引脚 SOT-23。 如果您实际上需要 DBV、那么我们确实需要它。 如果您实际上需要 DVB 封装、很遗憾、我们的所有器件都没有提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simons-San

    感谢你的答复。
    '' DBV ''封装正确。
    但是、这些材料上没有封装。  
    您是否具有以下封装尺寸?

    最棒的,雷加尔
    福泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福泽、您好!

    封装尺寸如下:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/pptd107b.pdf