This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321:相位反转

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV321, TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/723646/lmv321-phase-reversal

器件型号:LMV321
主题中讨论的其他器件: TLV9001

您好!

LMV321是否具有防止相位反转的功能?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TQ、

    简单的回答是否定的

    如果两个输入都高于共模范围、则输出可能会变为正电源轨(VOH)或最低电压(VOL)。 但是、在负反馈电路中、输出仅在反相输入返回有效范围之前下降。

    如果一个或两个输入都低于-0.3V、则输出可能会反相。

    请尝试使用 TLV9001。