This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS9000:偏置引脚电流

Guru**** 2595000 points
Other Parts Discussed in Thread: THS9000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/757424/ths9000-bias-pin-current

器件型号:THS9000

您好!

我的客户对 THS9000有疑问。

[问题]

流经 BIAS 引脚的电流值是多少?

他们希望知道、要确定连接到偏置端子的电阻的功率容差。

此致、

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaede、

    EVM 采用0805封装的1/8W 电阻器。 我认为采用这种方法而不采用较小的电阻是明智的。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、这种情况没有特征。 您仍然可以测量所需值的0806电阻器上的压降以确定电流。 它应小于1毫安。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    我的理解如下。

    *它没有被定性。

    * EVM 采用0805封装的1/8W 电阻器。

    此致、

    Kaede Kudo