This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV331:LMV331IDBVRG4热性能数据

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/757066/lmv331-lmv331idbvrg4-thermal-data

器件型号:LMV331

大家好、

请帮助确认数据表中未列出的 LMV331IDBVRG4热性能数据。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我将请求提供热性能信息。 所述的响应时间最长为两周、但通常需要一天或两天。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    供参考:LMV331IDBVRG4看起来很快就会过时。

    "G4"后缀表示封装仍然含铅时的"绿色"(非 Pb)封装。

    当前器件已转换为"绿色"封装、因此您无需订购"G4"版本。 随着软件包的转换、"G4"版本将被淘汰。

    因此、您应该订购 LMV331IDBVR、它本质上是相同的器件(相同的芯片、相同的封装)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    结果如下:

    器件名称:

    LMV331IDBVR

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值):

    232.8

    Result–Theta JC、TOP (标准数据表值):

    149.4.

    Result - Theta JB (标准数据表值):

    89.7.

    结果- psi JT (标准数据表值):

    61.5

    结果- psi JB (标准数据表值):

    89.2.

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值):

    不适用

    注意:这些新数字基于热建模、应比数据表中当前基于模板的旧数字更准确。