This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301:在 Ta 65C 中限制引脚电流并可编程 Rlimit

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: INA301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/736268/ina301-limit-pin-current-in-ta-65c-and-programmable-rlimit

器件型号:INA301

大家好、

1.我的客户想知道在 Ta=65度时限制引脚容差规格、我们是否有此特定温度的数据?  

2.我们能否在 LIMIT 引脚中实现数字电位器(可变电阻)以实现可编程电流限制功能? (我知道 DAC 可以作为解决方案)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user4979989、

    感谢您访问我们的论坛。

    遗憾的是、我们没有专门在65C 下进行测量。  但是、我可以为您提供相对于65°C 时内插值的范围。  在采样组大于10的情况下、限流范围为79.8uA 至80.17uA。

    2.是的、您可以为可变警报触发点实施数字电位器。  不过、请注意、数字电位器具有端子泄漏电流(例如下面)、这可能导致限压偏离理想预期值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simmons、

    感谢您回答、关于 LIMIT 引脚的另一个问题、如果 LIMIT 引脚开路或接地短路、会发生什么情况?
    它是否具有默认电流阈值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user4979989、

    如果您将 LIMIT 引脚短接至接地、则 ALERT 引脚将变为低电平并保持低电平、同时内部电流源仍会输出默认电流量。 我假设您正在尝试降低您的电流和功耗。 如果是这种情况、我会用10k 将 LIMIT 引脚上拉至 VCC。 但是、我无法轻易地告诉您将会降低总静态电流的程度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simmons、

    感谢您、客户再提出两个有关 ILIMIT 引脚电流容差的问题。
    如果 ILIMIT piu 电流容差为79.8uA~80.17uA、我能说65°C 时的典型值为79.985uA 吗?
    2.在10°C 至65°C 之间的 Ta 中 ILIMIT 引脚电流容差如何?
    3.ILIMIT 引脚在 Ta 10脱脂条件下的电流容差如何?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户4979989您好、
    插值的平均值为80.01398uA。
    2、在该温度范围内、我们得到的样本的最小值和最大值之间的变化为0.344uA。 然而、较大的样本集可能会产生更广泛的分布、数据表对此进行了说明。
    最小和最大插值测量值之间的差值为0.48uA。 然而、更多的样本将产生更大的分布。 但是、这些值将在数据表规格范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能告诉我 10°C 至65°C 之间的最大值和最小值吗? 因为我们想知道 INA301的精度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Po Yi Li、

    插值点的最小值和最大值为79.85667uA 和80.17433uA、而最接近测量温度的最小值和最大值为79.845uA 和80.17433uA。