This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6502:在较低电源电压下运行

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/756091/lmh6502-operating-at-lower-supply-voltages

器件型号:LMH6502

您好!

在数据表的第20页上:

为什么 VG_LIMIT=0.4V 且 V+=2V 和 V-=-3V?

如果使用+5V 单电源电压,VG_LIMIT 的值是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪伦、您好!

    当您的电源既不平衡又 V+小于 V-时、VG 范围的这种针脚排列才是一个问题。 使用+5V 单电源时、这不是问题。 由于在单电源配置下运行器件时、接地引脚设置为中间电源(请参阅图61和62)、因此 LMH6502的工作原理与+/- 2.5V 电源配置类似。 这是因为中间电源现在是其余引脚的基准。

    最棒的
    Hasan Babiker