This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA209:Sch 和布局审查

Guru**** 1125810 points
Other Parts Discussed in Thread: INA209
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/737080/ina209-sch-and-layout-review

器件型号:INA209

您好、先生、

我可以帮您查看 INA209的 SCH 和布局吗?

EXUFS_VCCQ2_OUT2= 1.8V      

UFS_VCCQ2=  1.8V   

 EXSDVCC_OUT2=    3.3V     

SD_VCC= 3.3V     

谢谢你。

此致、

陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edward、

    我正在查看您的请求、并将通过电子邮件向您提供我的意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edward、

    当我们通过电子邮件私下讨论此问题时、我将关闭此主题。