This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9061:旧的 National 半器件型号 LM759CP 的替代产品

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9061, OPA551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/736497/tlv9061-replacement-for-old-national-semi-part-lm759cp

器件型号:TLV9061
主题中讨论的其他器件: OPA551

大家好 、有人能不能建议使用旧的 National Semi part # LM759CP 的交叉/替换器件?

TI 是否有相同封装的产品? 如果我们要进行新设计、哪一个可能是更接近的最佳选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Athun、您好!

    不幸的是,我们似乎没有携带这一包裹,也没有为该部件或任何其他部件提供这一包裹。 您可能需要选择一个新器件。

    您能否提供一些有关新器件中哪些规格最重要的更多信息? 例如、旧的 National 器件似乎具有高电流输出(最低325mA)。 您是否在寻找最小输出电流? 也许您还会关心电源电压、输入失调电压、偏置电流和/或可接受的温度范围? 这将帮助我们根据您的需求选择更好的器件。

    最后、我注意到您在帖子中标记了 TLV9061。 您是否希望使用此器件? 其规格似乎与旧的 National Semi 零件的规格不一致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Athun:

    我知道有人使用 OPA551作为替代产品。 此运算放大器适合吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。   TLV9061 被标记为仅在同一产品类别中记录。 如果需要、我们将向您提供设计级别的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、感谢您的建议。 让我们来看看它。