This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1622:在禁用期间将 OUT 连接至 GND 以对输出引脚进行放电

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/755012/opa1622-connecting-out-to-gnd-to-discharge-of-output-pin-during-disable

器件型号:OPA1622

大家好

您介意我们询问 OPA1622吗?

在禁用期间、是否可以将 OUT 连接到 GND 以对输出引脚进行放电?
我们假设它 必须按 如下方式执行序列;
1.禁止操作
2.短路操作(将 OUT 连接至 GND)

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka、您好!

    嗯、如果可能的话、我会避免输出直接短路、并且在禁用排序不能正常工作的情况下添加一个限流电阻器。

    你知道这个美丽的地方吗? 其中讨论了音频静音方案:

    sound.whsites.net/.../muting.html

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka、您好!
    您要尝试解决的问题是什么? 当 OPA1622被静音时、输出将进入高阻抗状态、并且输出接地应该不会成为问题。