This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7002:用作"diferential & quot;LPF 的前置放大器

Guru**** 2647545 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7002, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/735040/ths7002-pre-amp-used-as-a-diferential-lpf

器件型号:THS7002
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

你好!

THS7002的"前置放大器"是否可用作"LPF 减法器"? 如图中所示。

输入"Vin +"和"Vin -"将具有一个直流值(大约为4Vdc)、需要取消该值、但保持(并放大 x4)"Vin +"和"Vin -"之间的差异。

谢谢你。 此致!

阿尔多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aldo、

    是的、可以这样使用前置放大器。 但是、该电阻器配置只会在增益为2时放大差异。 当 R11=R10并且 R8=R9时、放大器的增益将为:Vout =(R11/R8)*("Vin+"-"Vin-")。

    最棒的
    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hasan、



    感谢您的回复!



    阿尔多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、阿尔多、

    您可以运行 TINA-TI 仿真:

    这里是 TINA-TI 文件:

    e2e.ti.com/.../aldo.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您仿真并分享该电路!

    TINA-TI 库中是否有"THS7002_PRE"模型? 我找不到!  

    此致。

    阿尔多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、阿尔多、

    您可以在此处链接的产品页面的"软件"选项卡中找到前置放大器的模型

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好哈桑!


    谢谢。。。




    以西班牙语发言,我们这样说:

    “谢谢上帝! 这不是蛇……”



    阿尔多。