This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA615:OPA615快速峰值检测器问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, BUF602, OPA615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/734781/opa615-opa615-fast-peak-detector-problem

器件型号:OPA615
Thread 中讨论的其他器件:BUF602、TINA-TI

您好!


我想构建快速峰值检测器。 它应该是模拟电路。

我决定尝试使用 OPA615和 BUF602 IC。

要测量的信号:ppm、4MHz、10ns 脉冲幅度、10mV 至5V。 在此设计中、极短的脉冲时间是一个问题。

我不需要超快精密检测器。 误差大约为几%、反应时间(以 ms 为单位)对我来说是可以接受的。

我认为 OPA615中的 OTA 和快速比较器是一种很好的解决方案。

我在双面 PCB 上构建了数据表中的电路、具有良好的设计规则(所有 SMD、良好接地的电容器等)

在第一版 I 中、使用了 DB3X314二极管(1ns、300nA 反向电流、1pF)和22pF 电容器。

OPA615的 Iq = 13mA

电源+/-5V。

保持控制引脚未连接。

以下是重复250ns 的10ns 脉冲的结果:

蓝色-输入信号

品红色-探测器的正输出信号

-100mVpp

-300mVpp

-500mV

-1Vpp

-1Vpp、但要比较的脉冲为1MHz 和500ns

然后、我将电容器更改为1nF

我将二极管更改为 BAS16和22pF 电容

我将电容器更改为1nF (BAS16二极管)

1) 1)我的检测器降低了什么幅度-电容器未充电至峰值?

2)是否可以使用 OPA615构建10ns 峰值检测器?

3) 3)如果 OPA615不适用、如何构建10ns 脉冲的模拟快速峰值检测器? 我必须使用哪款 IC (OPAMP/比较器)?

我需要检测低振幅脉冲-从10mV 开始。

我知道:

电容值很重要-电容很小。 充电速度快、放电速度快。

二极管具有寄生容量和正向电流、可对检测器电容器进行放电。

-我有不同的结果来切换不同的二极管

-检测超过100ns 的脉冲 是否正常。

问题出在哪里? 损坏 OTA? 二极管? 电容器? 设计不好? OPA 太慢?

其他解决方案:

www.edn.com/.../High-speed-peak-detector-uses-ECL-comparator

sound.whsites.net/.../an014.htm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../OPA615PeakDetector.TSCHi、

    您是否忘记了包含波形? 此外、您是否使用 TINA-TI 进行了仿真? 下面是数据表中的图48快速双极峰值检测器电路的仿真、其中显示了它的运行情况。 它应该能够检测10mV、10ns、4MHz 脉冲。 您可以通过在 S_H_IN-和接地之间放置一个电阻器来增加放大器级的增益。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可能希望查看此主题:

    e2e.ti.com/.../718099

    Kai