This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214:咨询 P2P 高电压解决方案

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: INA214, INA240, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/752714/ina214-inquire-p2p-high-voltage-solution

器件型号:INA214
主题中讨论的其他器件: INA240INA190

您好、先生、

我是否可以从您那里了解到、我们是否有一个与 INA214引脚相同且能够支持至少54V 电压的解决方案?

感谢你的善意帮助。

陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、
    感谢您深入了解该论坛。 我不确定 P2P 是什么意思。 对于 TI 设计、我没有发现任何问题。 有些人可能会尝试在分流电阻器和器件之间使用分压器、但我们通常建议不要这样做。 为什么不使用 INA240? 它具有100V/V 增益、较低的失调电压、可处理高达80V 的共模电压、无需任何支持的权变措施芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    很抱歉、P2P 是指引脚对引脚解决方案、  

    我们是否有一个与 INA214引脚对引脚 且能够支持至少54V 的解决方案?

    谢谢你。

    陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user4773172、

    遗憾的是、我们没有。 最接近的是 INA190、它可以处理40V 的共模。