请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMC6762 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好、
我使用 LMC6762来检查电源轨的正确正电压电平。 我在负输入端使用基准、在正输入端使用分压器
比较器的电源为+5V 和 GND。 但是、可能会出现负电源电压出现在电源轨上、正输入也是如此
低于地面。 根据数据表、这是一个问题(最大值:+Vs+0.3V 和-Vs-0.3V)、但我不确定它是否会损坏器件。 我在 Tina SPICE 中查看此原理图、对于负电压范围、无论负电源电压是多大(高达-20V)、正输入端的最大电压都能提供大约-800mV 的电压。
那么、我的问题是、允许或不允许此操作的器件的内部结构是什么? 如果负电源为 GND、它是否在正输入端承受负电压?或者它是否损坏比较器?我需要一个低压降肖特基二极管来保持正输入最大值低于-0.3V?
感谢您的回复、
Andrew