This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8802:负共模

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV8802, OPA2369, TLV2402, LPV542
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/733503/tlv8802-negative-common-mode

器件型号:TLV8802
主题中讨论的其他器件: OPA2369TLV2402LPV542

TLV8802输入共模电压是否可以稍微扩展至低于低电压轨(100mV)? 数据表将 VCM 限制在0 - 4.1V 范围内、因此我怀疑答案是否定的  但需要确认。

如果不是、您可以建议使用另一个可扩展至负轨以下的低成本、毫微功耗放大器吗?

谢谢、
标记  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    室温下-0.1V 不应成为问题。 在寒冷的极端条件下、可能会有一些偏离规格的轻微偏移漂移、但它不会下降到悬崖上。

    我们必须正式说要保持在规定的条件内。 但是...

    如果您需要-0.1V 的电压、请查看 LPV542、OPA2369或 TLV2402。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Paul!