This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA138:INA138布局问题- RL 放置

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: INA138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/733369/ina138-question-of-ina138-layout---rl-placement

器件型号:INA138

您好、Sirs、

您是否建议我们将 INA138的 RL 放置在靠近 INA138器件 或 ADC 的位置?  正如我们看到 的、笔记本电脑的参考设计 建议客户将 RL 放置在 靠近 ADC 侧的位置。   


谢谢、此致、

陈耀恩
2018年2月10日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    感谢您深入了解该论坛。  您所指的是哪种特定的参考设计?  根据数据表的第8.2.1节、我们建议将 RL 放置在 INA138旁边、并在 INA138和 ADC 之间放置一个缓冲器和电荷桶滤波器、如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Patrick、感谢您的关注。 我将通过电子邮件向您发送参考设计...Wayne Chen