This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA454:为什么 OPA454不能与高压电源配合使用?#39;t

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA454
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/715233/opa454-why-doesn-t-the-opa454-work-with-high-voltage-supply

器件型号:OPA454

您好!

我需要在50k Ω 负载下实现恒定电流、1mA 直流。

因此、我使用 OPA454制作了一个 Howland 电流泵。

但当我打开电源时、OPA454中的正负电源引脚会出现一些电火花。 OPA454已细分。

OPA454在高电源电压下无法正常工作的原因是什么?

正是这样、我使用 R05-100B 直流/直流转换器为 OPA454制作并提供+50、-50V 电压。

请告诉我解决方案。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wonok、

    我想您使用来自 R05-100B 的过压来杀死了 OPA454。 您能否测量 R05-100B 的输出电压?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    在向 OPA454提供电压之前、我测量了 R05-100B 的输出电压。
    除了测量电压之外、我还测量了0V 至50V 的瞬态时间、并检查是否发生过冲。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wonok、

    OPA454应在使用+50V/-50V 电源时正常工作、前提是电路中已考虑并应用了良好的工程实践。

    如果您能为我们提供完整的 OPA454电路、其中包括输入源信息和输出负载条件、那将非常有帮助。 此外、R05-100B +50V/-50V 输出电压的 DSO 图像从导通到达到满电压也很有用。 请注意、在电源达到可确保 OPA454线性运行的电平之前、OPA454不应向输入施加电压。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您能够解决您的问题。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复和原理图。

    谢谢
    Dennis