主题中讨论的其他器件:LMC6041、 OPA130、 TL081
我正在使用下面的电路来监控压电膜片的输出、由正弦波发生器和电容器 C3表示。
该电路由线性电源(230V、50Hz)提供的双电源(+5V/-5V)供电。 我需要完整的轨到轨 动态范围(或尽可能接近)。
放大器的功能如下:
- U1 -充电放大器、相关频率范围:1Hz-60Hz
- U2 - Sallen Key 滤波器、低通、fc = 110Hz
- U3 -用于将 U2输出转换 为0V 最小值、+3V 最大值的比例和偏置放大器、适用于 ADC。
电路在仿真中工作、但实际上我发现 压电盘上的高振幅机械脉冲会导致 U3振荡。" (该信号似乎输出窄脉冲、这些脉冲以50Hz 的频率跳转到+5V 电源轨)。 如果压电式保持不变、振荡最终将消失(大约30-40秒后)。 我检查了电源轨-即使发生振荡、它们也很干净、且纹波很小。
如果 我断开 U3并监控 U2的输出、则不会出现问题。 我可以通过 在 U2和 U3之间放置电压跟随器放大器来"固化"电路中的振荡。
我的问题是:U3是否会导致 U2在高频时的稳定性问题? 对于高频脉冲、C101的阻抗将较低、U2尝试驱动电流以支持该功能、并保持通过 R5的正确电流、以使引脚2上的输入电压保持在1V 直流左右
也许有更好的方法 来偏移输出信号?