This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:输出电压限制

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA858, LMV7219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/716176/opa858-output-voltage-limitation

器件型号:OPA858
主题中讨论的其他器件: LMV7219

您好!

我的客户正在为光学模块设计1uA 至400uA 52MHz 互阻抗放大器。 我看到 OPA858的输出不是轨到轨输出。 下面是 TINA 中具有1uA 峰间输入的仿真。 OPA858将1uA 52MHz 转换为电压输出、LMV7219比较器继续将其转换为3.3V 数字信号。  

我认为400uA pk-pk 输入也可能输出52MHz 数据、OPA858的输出 pk-pk 电压通过其从电源轨的压降进行钳位。 但是、我没有从仿真中看到它。 400uA pk-pk 的仿真仅输出无意义的噪声。

我知道1uA 到400uA 的范围非常宽。 这将是一个挑战。 您能否评估 OPA858如何在演示板上针对400uA 52MHz 输入以330k 跨阻增益运行? 如果与仿真相同、我将把解决方案切换到可变增益放大器。

谢谢。

我附加了我的 TINA 仿真文件。

e2e.ti.com/.../sbomam5.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    200µA μ A (直流)乘以330k 可提供66V! 因此、OPA858的输出处于最深饱和状态。 :-)

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry Chen82343、

    包括光电二极管的结电容是稳定性分析的关键。 我在电流发生器上并联了5pF 的输入电容、使 OPA858保持稳定。 但是的、您无法从 OPA858获得66V。 您可以获得330kV/A 或0uA-400uA 的范围、但不能同时获得这两者。

    此致、

    肖恩