主题中讨论的其他器件: LM158、 OPT101、 LM358
尊敬的所有人:
我设计了电路。 用于以下配置的 XTR111的说明
输入电压范围为0v 至10V,因此我选择了 RSET = 4.99k。 我希望输出电压为4mA 至20mA。 为了实现4mA,在 Vin 和 REGF 引脚之间使用分压器。
基准电压为10V。
问题
1) 1) 0 V 输入未获得输出电流4mA。
2) 2)输出电流、任意随机值、有时高于36mA。
XTR111的原理图、请检查设计并尽快做出响应。
此致、
普拉什兰特