This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2374:同相级中的增益损耗

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/717120/tlv2374-lost-gain-in-non-inverting-stage

器件型号:TLV2374

我设计了一个 USB 示波器。

在输入端、我有一个1mg 电阻器进入单位增益同相级的同相输入端。

我原本希望得到1mg 电阻器输入端的值、但下降了大约50%。

运算放大器输入电流为1pA、因此我看不到这会影响我的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能的分压器或阻抗不匹配。 您能否分享原理图的相关部分?

    还有一些问题:
    *无论输入电压如何、误差始终为50%吗?
    *单位增益缓冲器的输出上有什么负载?
    *您测试的输入信号的幅值和频率是多少?

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路非常简单,只有一个连接到同相输入的1兆欧电阻器。

    运算放大器级是单位增益。 请参见图片。

    我在输入中输入一个5伏的直流信号、在1mg 电阻器上会有2.5伏的电压损失。

    如果是这样、则运算放大器的输入电流为2.5uA、而规格显示该电流典型值应约为1pA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nigel、

    不应该是这样吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、该电路应作为示波器的前端、而1meg 会保护运算放大器、因为输入可能高达160伏。
    我将在1兆欧之后添加一个衰减器电路、以降低输入电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我向输入端施加了5伏的电压、电源电压仅为3.3伏、因此我只输出几伏的电压。 抱歉!

    我再次检查了交流信号、在20kHz 时下降了大约50%。
    因此、它可能更像是带宽问题或输入电容问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我查看了数据表、它是8pF 输入电容、因此在20kHz 时下降50%。
    现在一切都有道理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1mg 电阻器上的10pF 可很好地提升较高的频率。