This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:了解电流感应放大器的良好性能

Guru**** 1949000 points
Other Parts Discussed in Thread: INA210, INA240
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1181437/ina240-understand-the-good-performance-of-current-sense-amplifier

器件型号:INA240
主题中讨论的其他器件:INA210

您好专家、

我的客户遇到了将精密放大器用作差分放大器的低精度问题、我正在向他们推广电流感应放大器。

他们希望了解差异、我将此博客发送给他们:

https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/posts/difference-amplifiers-the-need-for-well-matched-resistors

在本文中、它说:  

这些比率精确匹配、温度跟踪和激光修整。 同样的问题也适用于用作大多数 仪表放大器输出级的内部差分放大器。

因此、我真的想更好地了解内部电阻器的 INA210和 INA240的精度以及电阻 器比率。

以及如何了解温度跟踪和激光修整? 这是否意味着无论温度如何变化、比率都将保持不变?

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    • Q -“内部电阻器的 INA210和 INA240精度以及电阻器比率”

    A -电阻器的绝对值不如其比率那么重要。 激光修整是实现高度匹配比率的一种方法     、可作为实现增益、CMRR 和偏移等卓越性能的基础。 对于 INA210和 INA240、绝对值可高达20%的变化、但比率受 上述参数的约束、即使比率本身未在数据表中列出

    • 问-“如何了解温度跟踪和激光修整? 这是否意味着无论温度如何变化,比率都将保持不变?” -

    A -电阻器温度跟踪通常 不由 激光修整确定。 它是单个晶圆厂技术的电阻器材料的属性、并由某些设计技术增强。 因此、在整个温度范围内、该比率将在很大程度上保持恒定。 同样、数据表中未单独指定电阻器温度跟踪。 它受器件漂移规格的约束。

    与  分立式解决方案相比、您引用的文档适用于有关集成电阻器优势的电流感应放大器。 下面 是另一个简要介绍、 其中指出了电流感应放大器和差分放大器之间的一些差异。 欢迎您观看。

    此致、Guang