您好!
我想根据以下参数使用 TLV3401设计一个非反相比较器:
Vlow = 7、84V、Vhigh = 8、94V、Vcc = Vref = VPU = 10V。
Vin 大于 Vhigh 时 Vo ="高"
Vo =<Vlow 时为"低"
我已根据 SBOA313A 文档进行设计、在对其进行仿真时、无法获得7、84V 的正确低电压阈值。
Vhigh 阈值似乎正常。
请参阅附加的文件。
是否有人想知道错误匹配的来源?
另一方面、根据数据表中描述的输入电平、我认为 TLV3401正常、否则 、请就此更新我的信息。
提前感谢大家。
此致、
e2e.ti.com/.../Non_2D00_Inverter_5F00_Comparator_5F00_with_5F00_Hysteresis.TSC