This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3401:具有迟滞功能的非逆变器比较器不符合预期(TINA 仿真)

Guru**** 673890 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3401
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1181105/tlv3401-non-inverter-comparator-with-hysteresis-doesn-t-behave-as-expected-tina-simulation

器件型号:TLV3401

您好!

我想根据以下参数使用 TLV3401设计一个非反相比较器:

Vlow = 7、84V、Vhigh = 8、94V、Vcc = Vref = VPU = 10V。

Vin 大于 Vhigh 时 Vo ="高"

Vo =<Vlow 时为"低"

我已根据 SBOA313A 文档进行设计、在对其进行仿真时、无法获得7、84V 的正确低电压阈值。

Vhigh 阈值似乎正常。

请参阅附加的文件。

是否有人想知道错误匹配的来源?

另一方面、根据数据表中描述的输入电平、我认为 TLV3401正常、否则 、请就此更新我的信息。

提前感谢大家。

此致、

 e2e.ti.com/.../Non_2D00_Inverter_5F00_Comparator_5F00_with_5F00_Hysteresis.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    您正在动态地对 TLV3401进行过度准备。 您的输入信号太快。 将数据表第7.8节中给出的开关特性与输入信号的周期时间进行比较。

    对于较慢的输入信号、电路将正常工作:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的联系。  您的计算和电阻值本身没有任何问题。 但是、对于10V 上拉电压和10k 上拉电阻器、输出电流为1mA。 如果您看一下 TLV3401数据表的图4、这会将您的 VOL 电平提高到大约1V、这会影响迟滞计算。 如果您使用100千欧的上拉电阻器并相应地调整电阻器、则其工作正常。   

     e2e.ti.com/.../7433.Non_2D00_Inverter_5F00_Comparator_5F00_with_5F00_Hysteresis.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、明白了、没有意识到它是去开关信号。

    非常感谢、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    好的、现在在我收到您的反馈后、一切都是有意义的。

    谢谢(Chi 和 Kai)。

    此致、