主题中讨论的其他器件: OPA564
尊敬的团队:
我的客户一直在其 PLC 设计中使用 AFE031。 他们现在有一个新项目、需要在该项目上注入正弦波形以仅检测线路故障。 他们不希望使用配套 MCU 来完成此任务。 是否可以通过 SPI 连接仅向 PA 输出寄存器写入“1”来独立使用 AFE031?
此致、
Caglar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Errol、
根据您的意见,我知道需要在地址0x01的 enable1寄存器中将 PA 设置为“1”。
我的客户根本不想在此板中使用任何 MCU、因此他们无法通过 SPI 设置此位。
是否仍然需要在完全独立的模式下使用 AFE031、只需将正弦波形注入线路?
我还有一个关于此申请的接收端的问题。
他们希望了解 AFE031的 SPI 引脚上是否存在误焊接现象。 如果主机 MCU 无法通过 SPI 连接或 SPI 通信存在问题、主机 MCU 如何处理这种情况?
如果通信出现问题、代码是否保持 ping 或在首次测试后进入错误模式?
此致、
Caglar
Caglar 您好、
将 AFE031配置为可用的唯一方法是使用 MCU。 如果您无法写入寄存 器、则将无法使用 AFE031、因为 AFE031内的所有子块都已禁用、这是"启用1寄存器"的默认值。 如果您正在寻找的是独立 PA、我建议您使用 OPA564、该器件的规格与 AFE031中的 PA 相似。
我不确定我理解什么是"误焊接 AFE031的 SPI 引脚"。 您能否详细介绍一下这个问题?
此致、
Errol