主题中讨论的其他器件:LM675、
您好!
我需要具有以下要求的功率运算放大器:Vsupply=+/-12V;Ioutmax=0.8A。 我找到了 LM675、但在数据表中、有人说、如果增益低于10、可能会出现一些稳定性问题。 我们的应用将具有2的增益。 我还找到了 P/N OPA548、该部件是否具有更好的稳定性?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Marina、您好!
LM675等补偿不足的运算放大器通常可以通过外部补偿来确保在增益低于其规定的最小闭环增益(10V/V)时的稳定性。 图12和13中的 LM675数据表提供了外部补偿单位增益放大器的示例。 将增益更改为高于单位增益但低于10V/V 时、可能需要稍微不同的补偿。 在我看来、除非有电气参数性能原因需要选择补偿不足的运算放大器、否则使用 OPA548等更传统的单位增益稳定功率运算放大器会更容易。
在2V/V 增益下运行时、OPA548不应存在任何稳定性问题、除非输出负载具有高容性-其行为几乎与所有运算放大器都没有什么不同。 如果是这种情况、则可能需要为电路添加一些补偿。 提供了 OPA548仿真模型、我们可以使用它来帮助推导出正确的补偿。
OPA548可轻松满足您的+/-12V 电源和0.8A 输出电流要求。 这将是我的选择。
此致、Thomas
精密放大器应用工程