This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37D73:TRF37D73的最大输出功率

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37D73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/673318/trf37d73-the-max-output-power-for-trf37d73

器件型号:TRF37D73

大家好、

客户使用 TRF37D73。  对于 TRF37D73、PA 的输入功率为13dBm。 这个13dBm 功率  

433MHz IC 器件的输出。 客户需要知道 输入功率为13dBm 时的最大功率。

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    TRF37D73在433MHz 时的最大输出 P1dB 为16.5dBm、这意味着22dB 增益开始降低一 dB (或器件变为非线性)、输出功率级别为16.5dBm。 如果 TRF37D73的输入功率为13dBm 并且器件增益为22dB、则器件输出将严重失真并降低。 您可能需要查看数据表中的图3、了解器件允许的最大输出功率或 P1-dB。

    此致、
    Rohit