This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1702:输出电压摆幅的温度变化

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/673220/tlv1702-temperature-variation-for-output-voltage-swing

器件型号:TLV1702
主题中讨论的其他器件: TLV1701

关于 TLV1771的输出电压摆幅、是否有温度变化规格?

℃描述为900mV (IO≦4mA 时)、此规格仅为25 μ V 条件。

此致

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、您好!

    经过调查、我们认为 TLV170/2/4数据表的输出摆幅值实际上是在温度范围内。 数据显示、25°C 时的典型值约为450mV。

    确认后、我们将更新数据表。