This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7220:MRI 兼容比较器、计数器芯片

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/671851/lmh7220-mri-compatible-comparator-counter-chips

器件型号:LMH7220

大家好、我正在为 MRI 中的某些开关应用开发一个具有计数器的比较器。 我使用上面提到的比较  器构建了电路、其中包含一个12位计数器 sn74lv4040ad 和一个多谐振荡器、771-HEF4047BTD-T、在正常环境下工作正常。

但是、所有芯片的外壳中都有一些磁性材料、因此很难在 MRI 共振仓中使用。  我在前面看到过、TI 拥有一系列 MRI 兼容产品、您还看到您提供的裸片可在以后根据客户需求进行封装。 您是否认为您可以提供与 MRI 兼容或提供裸片的芯片(如上所述)的替代产品。 谢谢。 Shimul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shimul:

    很抱歉、这些器件在 MRI 兼容或裸片中不可用。 如果您想进一步讨论、我将向您发送一个朋友请求、让您离线。

    谢谢、
    Jaskaran