This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2810:需要以输入为基准的电压噪声数据

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2810, OPA810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/668364/opa2810-need-input-referred-voltage-noise-data

器件型号:OPA2810
主题中讨论的其他器件: OPA810

大家好、我们有一位客户在寻找输入参考电压噪声、该噪声在数据表中列为待定。 请有人帮助跟踪此情况吗?

此外、该器件以及 OPA811的预计可用性是多少?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    对于 f = 100kHz 及更高频率、OPA2810输入基准电压噪声似乎为5.7nV/rtHz。 客户是否对 f = 0.1至10Hz 的低频集成噪声感兴趣、该噪声在 EC 表中列为待定?

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rohit:

    感谢您的快速回复。 理想情况下、我对电压噪声转角频率感兴趣。 您是否具有该值、或者更好地获得相应的频率图?

    此致、
    Bjorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bjorn、

    我正在查看不同频率下的输入基准电压噪声数据、并应尽快提供这些数据。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bjorn、

    很抱歉耽误你的答复。

    请查找随附的主级和辅助级输入参考电压噪声数据、该数据涵盖了不同频率的情况。

    此致、

    Rohit

    e2e.ti.com/.../Input-Referred-Voltage-Noise_5F00_OPA2810.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    非常感谢您提供的数据!

    我们对 OPA810或 OPA811单器件封装感兴趣。 这些器件何时可供购买?

    最棒的

    Bjorn