This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00777:有关已观察到的相位误差的澄清(&quot);

Guru**** 1144240 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00777, TIDA-00222, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/668957/tida-00777-clarification-on-the-phase-error-observed

器件型号:TIDA-00777
主题中讨论的其他器件: TIDA-00222TINA-TI

团队、

关于 TIDA-00777 -"提高继电器和断路器精度且适用于 Rogowski 线圈的有源积分器参考设计- TIDUBY4A":

参阅第24、26、27和29页:
“观察到相位误差”是什么意思?如何计算/测量它?
您提到的信号是什么、在 TIDA-00777的哪个点进行测量?

例如:
在第24页、您提到了90us
在第29页、您计算出499.7uS
90us 指的是什么? 您是否在谈论积分器引入的相位误差(相位误差等于90°atan (2×PI×f×RC))?
您在哪里考虑了电子元件的容差?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼  

    请参阅 描述 相位误差计算的第3节。

    在该设计中、我们展示了2条路径、一条用于精密测量、另一条用于快速启动。

    延迟是指您提到的相位延迟、为了能够补偿相位误差、以度为单位的相位误差 会被转换为我们的结果。

    第24页和第29页中提到的延迟是连接到 TIDA-00222板的 TIDA-00777有源积分器的精密测量和快速稳定路径的测量值。 使用第22页的测试设置部分所述的设置进行测量。

    后续表格中显示的误差是在补偿由于硬件积分器而导致的相位误差后的误差。

    请参阅规格、规格负责组件容差变化。 此外、需要注意的最重要的一点是允许的相位误差、组件 选择取决于应用。 始终可以容忍一定范围的相位误差、这可以在软件中进行补偿、正如我们在 TIDA-00777中所做的那样。

    此 TI 设计面向断路器、保护继电器和电源测量应用。 根据精度和启动要求、可以调整设计值。

    可以使用 TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序对该设计进行仿真,该程序用于 根据应用要求选择组件(优化启动和相移),  TIDA-00777设计过程中也是如此。

     

    谢谢

    Sreenivasa