This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:1kV 输出的注意事项

Guru**** 2523350 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/710856/drv2700evm-hv500-considerations-for-a-1kv-output

器件型号:DRV2700EVM-HV500

您好!

我的问题与为了将 DRV2700EVM-HV500输出增加至1kV 而需要改变的内容相关、如数据表/用户手册中简要提到的那样。

我认为 EVM 上的变压器(TDK ATB3225)的额定电压仅为500V、因此我想问是否有推荐的器件型号可用于1000V? 我已经搜索了我了解的所有标准供应商、并且一直在努力寻找合适的器件。 我认为还需要更改其他一些器件、包括电阻器反馈网络和 HV 电容器 C5额定值更高的器件。

是否有产品简介介绍了在达到规定的最大电压时使用 EVM 所需的修改和适用的器件型号?

感谢你的帮助。

此致、

Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Barry、

    遗憾的是、我们没有介绍必要修改的文档。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、感谢您的回复。
    另一个简单的问题是、我认为 EVM 上的变压器(TDK ATB3225)的额定电压仅为500V、因此我想问是否有推荐的器件型号可用于1000V?
    此致、
    Barry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Barry、

    很抱歉耽误你的时间。
    我们没有设计1kV 电路板、也没有此类变压器的器件型号。 如需更多信息、请联系 TDK 或其他变压器制造商。

    此致
    Jose Luis Figueroa
    应用工程师