This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8544:EMIRR 问题

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV8544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/687390/tlv8544-emirr-questions

器件型号:TLV8544

大家好、团队、

对于 TLV8544 EMIRR 性能有疑问。 请提供意见。

在 TLV8544数据表中、图25 EMIRR 性能、测量是通过传导方法在输入引脚处注入噪声来完成的吗?

在 TLV8544数据表图25中、EMIRR 性能在10MHz 至1000MHz 之间。 您能否提供高达6GHz 的参考 EMIRR 频率响应?

在 AN-1698图7中、显示了 IN+、IN-、VDD、VSS 的 EMIRR 频率。 请问您是否可以为 TLV8544提供相同的测试方法?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ting、

    处理 EMI 的最佳方法是屏蔽和过滤...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ting

    感谢您联系 TLV8544。  第一个问题的答案是肯定的。  图25是直接驱动输入的 EMIRR。  我将需要就您的其他问题与您联系、并了解我们的新测试设置可以驱动多高的频率。  

    关于电源引脚和输出的测试、我将回顾我们的测试硬件、看看这是否可行。  您提到的应用手册为该测试构建了专用硬件。  为了测试这些频率、它需要一个专用的硬件。

    我看到了 Kai 关于如何处理 EMI 的评论。  我同意屏蔽始终是一个好主意、仅屏蔽并不能解决 EMI 问题。  传导 EMI 直接出现在进入屏蔽盒的导线上。  使用同轴电缆之类的屏蔽线可以限制拾取量、但在电路板的每个入口点使用低值分流电容器接地非常有效。  许多工程师渴望在所有去耦合过程中将0.1uF 电容器降压、但在高频 EMI 抑制的情况下、我建议使用10pF 范围内的陶瓷电容器。  对于具有高辐射水平的系统中的去耦电源引脚也是如此。  通常建议使用3个电容器以实现适当的电源旁路、从而覆盖不同的频率范围。  通常、我们建议使用10uF、0.1uF 和 nF 或 pF 范围内的电容器。

    在与我们的验证团队交谈后、我将返回给您有关测试能力的信息。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    测试将信号直接施加到发生器的引脚上、如 AN-1698中所示。

    2.所示的图形是针对输入的-这往往是最容易受到攻击的。

    我们的设置仅达到4GHz……超过3GHz,结果实际上更多地依赖于布局和旁路电容器,而不是器件本身。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此帖子、但如果您需要继续此讨论、请随时重新打开或联系我们。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    好的。 如果我有其他问题、我会告诉您。