This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:INA180B1阻抗问题。

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: INA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/692661/ina180-ina180b1-impedance-question

器件型号:INA180

尊敬的 TI 团队:

您能告诉我 INA180B1的 IN +/-引脚之间的阻抗值吗?

(引脚1至3)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Chun Youngsu、

    INA180B1的差分阻抗约为2.6kΩ Ω。 此消耗的偏置电流将随温度、共模电压和其他工作条件而变化。

    如果您对器件输入端的电阻如何影响输出感兴趣、请参阅 INA180数据表(如下所示)第22页的图46、其中 Rint = 25kΩ Ω:

    最棒的
    Manuel Chavez