This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:设计用于交流电压测量的 amc1301

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, OPA376, AMC1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/712951/amc1301-design-amc1301-for-ac-voltage-measurement

器件型号:AMC1301
主题中讨论的其他器件: OPA376AMC1100

我想测量3.3V ADC 的220V 交流电压

我的设计是否正确?

VPP =线路、-UB =中性、VCC-ISO = 5V、Vref/2 = 1.65v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛! 您的 AMC1301电路存在几个问题。 在输出端 OPA376上、请随意查看文档 SBAA299。 您需要修改 R7和 R8连接。 在输入侧、您需要考虑交流线路电压在中性点周围摆动双极。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更正、

    因为我没有对称电源、所以使用 R9'是否合适?  

    和 HO 来检测 AMC1301之后的过零?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muhammad、

    请查看此应用手册。 它提到了 AMC1100、但 AMC1301也可在此处使用。 www.ti.com/.../slaa552.pdf