This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2374-Q1:Vin 引脚的负过压

Guru**** 1108580 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2171-Q1, LT1014, LT1013
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/711361/tlv2374-q1-negative-overvoltage-for-vin-pin

器件型号:TLV2374-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA2171-Q1LT1014LT1013

你(们)好

我找到了这个帖子。 我了解允许使用某种方法来防止此器件的负输入。(输入电阻和钳位二极管)

另一方面、是否有任何器件可以承受-1.0V 的输入电压?我找到了一些器件。 (TLV7322:(-V)-0.8VTM 、OPA2171-Q1:(-V)-0.5V)

如果您有其他器件、您能否提供其他器件?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈玛本-圣、

    我能否更详细地了解您为何需要此功能? 您期望哪种类型的条件? 某些运算放大器将能够支持这种情况、并且不会中断、但它们将无法正常运行。 通常很容易添加保护电路以防止对器件造成应力。

    尽管如此、LT1013和 LT1014是可使用的几个器件。 它们都支持远低于负电源的输入电压。

    保罗