This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:DRV2700EVM-HV500

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/709425/drv2700evm-hv500-drv2700evm-hv500

器件型号:DRV2700EVM-HV500

您好!

我已经购买了此 EVM。 此 EVM 非常适合我。 我可以在商业产品中使用此模块吗? 如果没有、我可以获取设计文件、以便从其他电路板制造商那里复制该文件?

谢谢

APU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:DRV2700EVM-HV500

    您好!

    我已经购买了此 EVM。 此 EVM 非常适合我。 由于我不能在商业产品中使用此模块、您能给我提供设计文件吗、以便我可以从其他电路板制造商那里制造电路板?

    谢谢

    APU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 APU、

    实际上、我们不建议将 EVM 用于商业产品、因为它们只是为了进行测试而构建的、您可能会在使用其中一个时遇到问题。 我将在收到设计文件后与您联系。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jose、您好、感谢您的回复。 如果您可以向我发送设计文件、那会很好。

    谢谢
    APU