请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMP8278Q-Q1 你(们)好
LMP8278Q-Q1 D/S 在 VCM = 20V 时假设输入偏置电流=大约140uA、如图4所示。
那么、对于两个输入引脚、总输入偏置电流将最大为280uA (= 140uA x 2)?
此外,我是否可以知道 两个输入引脚在 Vs = 0V 和共模电压= 20V 时的总输入偏置电流?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
LMP8278Q-Q1 D/S 在 VCM = 20V 时假设输入偏置电流=大约140uA、如图4所示。
那么、对于两个输入引脚、总输入偏置电流将最大为280uA (= 140uA x 2)?
此外,我是否可以知道 两个输入引脚在 Vs = 0V 和共模电压= 20V 时的总输入偏置电流?