This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4520:0dB 增益配置

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4520, ADS127L01, THS4551, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/707619/ths4520-configuration-for-0db-gain

器件型号:THS4520
主题中讨论的其他器件: ADS127L01THS4551THS4541

您好!

我担心 THS4520能否稳定工作、因为它与 THS4520数据表中提到的原理图不同。
那么、如果使用 THS4520设置0dB 增益、您能告诉我每个电阻器和电容器的建议值吗?如以下原理图所示?
* THS4520用作 ADS127L01的 ADC 驱动器。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kato、

    THS4520在0dB 增益下具有~620MHz 的3dB BW、这似乎是驱动 ADS127L01的一个过大因素。 是否有理由不考虑 THS4551而不是 THS4520用于该应用?

    与 THS4520不同、THS4551是一款非常适合驱动 ADS127L01的高精度器件。 您可以在 ADS127L01数据表的图122中找到驱动 ADC 的 THS4551原理图。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohon-San、

    感谢你的答复。

    将 THS4551替换为 THS4520的原因是为了提高 THD 性能。
    此外、如果将 THS4551替换为 THS4541、THD 性能会得到改善、但1/f 低频噪声会略有增加、因此我们的客户正在考虑使用 THS4520。
    如果使用 THS4520增益为0dB、您能告诉我您的建议原理图吗?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、

    对于 ADS127L01数据表图122所示的现有原理图、将 THS4551替换为 THS4520应该可以正常工作。 THS4520作为电压反馈放大器、与1.2k 反馈电阻器(RF)的相关性应降至最低。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohon-San、

    感谢您提供信息。

    顺便说一下、您能不能告诉我 THS4520在以下原理图中是否也能正常工作?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、

    是的。 我认为您应该能够在驱动0.022 μ F 电容器时使用随附的 THS4520原理图。 唯一的问题是、您将无法在高频下获得滤波器衰减、否则、您将从 ADS127L01数据表的图122中获得这种衰减。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohon-San、

    感谢您的确认。

    我希望通过使用 THS4520的高频响应提高 THD 性能、如果我从客户那里获得其他问题、我将与您联系。

    此致、
    加藤