大家好
我需要测量 电源和功率放大器之间的电流和电压、我将使用宽带高侧电路、但应该 使用哪一个以及如何测量电压。
谢谢
Sattam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
我需要测量 电源和功率放大器之间的电流和电压、我将使用宽带高侧电路、但应该 使用哪一个以及如何测量电压。
谢谢
Sattam
您好 Sattam、
感谢您考虑在设计中使用德州仪器。 您的电流和电压传感器需要多大的带宽? 您测量的电流范围是多少? 如果不进行校准、由于输入参考偏移、较低的电流测量将产生较大的误差。 那么、您需要测量大于0A 的最低分辨率是多少、对于该最小分辨率、您可以接受多少精度百分比。 60V 是否是您的最大总线电压? 最后、您能够为监控器件提供什么电压轨(1.8V、2.7V、3.3V 或其他)?
我们有用于测量电流和电压的器件(此处)。 不过、这些是带宽相对较低的数字输出器件。 如果这些器件都无法满足您的需求、 我可以将您的问题重定向到精密放大器组、在您对上述问题的回答中、该组应能够指向具有相应电路拓扑并可满足您需求的放大器。
您好 Sattam、
我想查看 TIDA-00976是否有 TINA 文件、如果我发现任何东西、我会报告。 至于电压检测、您可以使用高阻抗电阻分压器、用于缓冲器的运算放大器和 ADC。 首先必须通过电阻分压器将电池电压降低至 ADC 的满量程范围、然后使用缓冲器驱动 ADC。 您可以查看 TIDA-00456 以了解相关信息、然后更改组件以满足您的规格。
您好 Sattam、
下面是所附的 TINA 原理图、用于对 TIDA-00976设计进行仿真。
此致、
Rohit