This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:AMC1301的 VDD1和 VDD2问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/707369/amc1301-vdd1-and-vdd2-question-for-amc1301

器件型号:AMC1301

大家好、

客户使用 AMC1301。 他必须知道 VDD1=5V、VDD2=3.3V 或 VDD1=3.3V、VDD2=5V 是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    AMC1301的任一电源均可介于3.3至5V 之间。  一侧可以是3.3、一侧可以是5.5或3.3、另一侧可以是5.5、适合终端设计。