This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:我们能否将 INA231##39的 I2C/SMBus 和 ALERT#上拉至不同的电源轨?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/706993/ina231-can-we-pull-up-ina231-s-i2c-smbus-and-alert-to-different-power-rails

器件型号:INA231

您好、Sirs、

如标题所示、我们能否将 INA231的 I2C/SMBus 和 ALERT#上拉至不同的电源轨(例如:将 SDA 和 SCL 上拉至3.3V、将 ALERT#上拉至1.8V)?

谢谢、 此致、

陈耀恩
2018年9月7日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    根据下面显示的电气特性、您处于器件规格范围内、可以这样做。