This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA197:根据 MIL-HDBK-217 F 声明2进行系统可靠性分析所需的晶体管数量

Guru**** 1855750 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA454
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/716532/opa197-number-of-transistors-needed-for-system-reliability-analysis-according-to-mil-hdbk-217-f-notice-2

器件型号:OPA197
主题中讨论的其他器件:OPA454

大家好、

为了根据 MIL-HDBK-217 F 声明2进行系统可靠性分析、我被要求提供  OPA197IDBVR 中的晶体管数量。

我们是否提供了这些信息?

谢谢、此致、
Miriam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../716168

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这正是我的想法和需要。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miriam、

    与 OPA454请求相同的情况。 您能否与客户核实并确定他们是否与 TI 签订了 MIC NDA (制造信息内容保密协议)? 如果它们是这样、那么我们可以以公司机密的方式向它们提供 OPA197IDBVR 晶体管计数信息。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程